This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:2kW (PMP8740)直流/直流转换器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/968132/pmp8740-2kw-pmp8740-dc-dc-converter

器件型号:PMP8740

尊敬的先生:

我还对 T2和 T3全桥栅极驱动变压器有疑问。 您能否建议使用器件型号为 T2和 T3的变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridhar、您好!

    T2/T3来自 Vitec、器件型号为 AF4779。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个可使用的器件型号是随附的56P3362、也可从 VITEC.e2e.ti.com/.../56P3362.pdf 获取

    此致、

    Roberto