This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 导入第三方 Spice 模型时出现问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1158225/problem-occurred-while-importing-3rd-party-spice-model

主题中讨论的其他器件:LMR14206

您好!

我使用本教程将肖特基模型导入原理图(二极管 U2):

2.6 PSpice for TI:第三方模型导入

下面是我的原理图:

这是错误:

错误(ORPSIM-15108):X_U2使用的子电路 PMEG6010CEH 未定义

我在"Simulation Settings"(仿真设置)->"Configuration Files"(配置文件)中添加了带有模型的文本文件

我应该检查什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚修改了"Simulation Settings"->"Configuration Files"(配置文件)(更改了文件扩展名.net ->.lib 并将类别更改为"Library")

    现在、当我右键单击/查看 Spice 模型时、Spice 模型打开。 这是...

    秘书长的报告
    *
    *PMEG6010CEH
    *
    * NXP 半导体
    *
    *1 A 极低 VF MEGA 肖特基势垒整流器
    *
    *IFSM = 9A @ tp = 8ms
    * VF = 570mV @ IF = 1A
    *
    *封装引脚排列与 Spice 模型引脚排列不匹配。
    *封装:SOD123F
    *
    *封装引脚1:阴极
    *封装引脚2:阳极
    *
    *模拟器:SPICE3
    *
    秘书长的报告
    *
    SUBCKT PMEG6010CEH 1 2.
    *
    D1 1 2 PMEG6010CEH
    R1 1 2 1E+7
    *
    *电阻器 R1不会反射
    一个物理设备。 相反
    *反向改进建模
    *运行模式。
    *
    .MODEL PMEG6010CEH D
    + IS = 3.962E-7
    + N = 0.9774
    + BV = 66
    + IBV = 1.1E-5
    + RS = 0.2033
    + CJO = 1.103E-10
    + VJ = 0.3756
    + M = 0.4916
    + EG = 0.69
    + XTI = 2
    .end
    *

    下面是仿真文件的底部...

    *分析指令:
    Tran 0 1m 0
    选项 ADVCONV
    选项 FILEMODELSEARCH
    .PROBE64 N ([N14676])
    .INC "..\SCHEMATIC1.net

    ****包括 SCHEMATIC1.net ****
    *拉电流 LMR14206
    X_U1 N14628 N14643 N14461 N14635 N14676 N14628 LMR14206X_TRANS
    V_V1 N14628 0 5.
    L_L1 N14461 0 68u
    R_R1 N14643 0 162k TC = 0、0
    R_R2 N14676 N14643 4.75k Tc=0、0
    C_C1 N14635 N14461 1U TC=0、0
    C_C2 0 N14676 4.7u Tc=0、0
    X_U2 N14676 N14461 PMEG6010CEH

    ****恢复 TRANS.cir ****
    .end


    错误(ORPSIM-15108):X_U2使用的子电路 PMEG6010CEH 未定义

    有什么意见?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    如果配置正确,上面的.cir 文件应该有一条类似于".inc "...的行 PMEG6010CEH.LIB"。

    如果不查看您的项目、很难判断出出现了什么问题。 请存档并共享。

    或者、请分享仿真配置文件配置的屏幕截图(与您参考的视频的3:14 ~ 3:17相同)。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jc Zhu、

    其中包括:

    这是库文件

    e2e.ti.com/.../PMEG6010CEH.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    您能否向上滚动到.cir 文件的开头?

    它应该具有以下内容:

    .LIB "../models/PMEG6010CH.lib
    .lib "nom_pspti.lib"
    .lib"nom.lib"  
    -jc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jc Zhu、

    实际上没有.LIB "../models/PMEG6010CH.lib、只有.lib "nom_pspti.lib".lib "nom.lib"

    哪里出错了?

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我不知道。 请共享存档的项目、而不是 LIB 文件。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jc Zhu、

    这是...

    e2e.ti.com/.../lmr14206.dsn

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    这只是原理图。 请按以下步骤创建存档: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/969692/faq-pspice-for-ti-how-do-i-share-pspice-for-ti-projects?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%252525253Atrue

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jc Zhu、

    另一个阻止我存档的问题。

    指定所有存档选项并单击确定后、我将看到以下内容:

    它可能与打开项目时出现的另一个问题有关:

    我检查了文件及其父文件夹:它们不是只读的!

    再次感谢。

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、它起了作用。

    这是项目...

    e2e.ti.com/.../lmr14206_2D00_2022_2D00_10_2D00_06T14_2D00_45.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我的意思是存档有效、而不是模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我将"Implementation Type"属性更改为"PSpice Model"。

    启动仿真时仍然出现错误。 其中包括:

    有什么建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道问题是什么、但当我放置2个标记(而不是一个)时、我能够运行仿真。

    但由于收敛问题、它停止了。

    有什么建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    当您导入 PSpice 模型文件时、新组件应具有"PSpice 模型"的"实现"、而不是"原理图"。

    修复后、仿真未继续、因为这不是 TI 器件。 最多添加3个探头将允许您在非 TI 模式下运行仿真。

    收敛问题可能是由原理图或导入的模型引起的。 我将让 LMR14206 产品团队发表意见。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、  

    如果您打算仿真在标准降压配置下运行的器件、则需要将 GND 符号连接到 GND 引脚、如下所示。  

    如果您的目的是在反相降压/升压配置中仿真器件、请按照本 应用手册的图8配置原理图。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    谢谢。

    这是新设置

    问题仍然存在

    还有一个问题:是否可以 将此稳压器(或其他 TI 稳压器)的型号与 LTSpice 一起使用?

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次,这种恼人的信息意味着什么?

    原理图上有一个标记!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    您是否尝试使用 此器件(作为 IBB 运行的器件)仿真负输出电压? 请确认。  

    此外、您是否曾尝试使用 TI PSPICE 中包含的二极管模型进行仿真?  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    我根据应用提示修改了设置。 注释。

    最后、我可以对其进行仿真。

    "恼人的消息"的问题可能与原始 problem...probably 工具错误无关。

    该稳压器没有采用 IBB 的型号、因此请使用应用提示。 注意是运行仿真的唯一方法。

    否、我没有尝试使用其他二极管。

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、  

    我很高兴您能够对设计进行仿真。  

    我不确定为什么会继续为您弹出消息、但听起来这并不影响实际的仿真。  

    如果您在未来对此设计建模有其他疑问、请在此处发表回复。 在此期间、此主题将保持关闭状态。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个错误。 已向开发人员报告。

    谢谢、
    JC