This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00242:TIDA-00242

Guru**** 2537040 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00242, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1160693/tida-00242-tida-00242

器件型号:TIDA-00242
主题中讨论的其他器件: BQ25570

你(们)好。

我查看了 TIDA-00242测试报告链接: https://www.ti.com/lit/ug/tidu382/tidu382.pdf?ts=1655081493736

在第一页上、功率级别为1.8mW、超级电容器的电容为47mF。 根据右侧的图形、将47mF 超级电容器从0V 充电至4.2V 所需的充电时间约为4041秒。 通过使用 E=1/2*c*(V2^2-V1^2),根据该图计算出的平均输出功率约为0.103mW。 通过使用 n=Poutput/Pinput、0.1025mW/1.8mW*100%= 5.5%?  

我是否可以知道该计算是否正确? 以便 bq25570充电器的效率仅为5.5%? 还是我犯了个错误?  

非常感谢。