This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:使用电子负载充电

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1005035/tida-010042-charging-with-electronics-load

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: OPT3001

您好!

我正在测试 TIDA-010042。 加载了最新固件并使用 Eload (作为电池)和电源(作为太阳能电池板)进行测试。 因为我 不想 首先使用真实的电池。

首先、我设置 CC 模式 E-load 以仿真电池、如设计器用户指南中所示。 但它不起作用。 E-load 不是作为电池运行、而是消耗我设置的电流。

然后、我看到了一个有关具有电子负载的电池仿真器的线程。 我听从了 TI 专家的指示。 我更改了 CV 模式电子负载、并在输出电池端子处与另一个与二极管串联的电源相连。

但它也不工作(意味着不充电)。  一件事是、在电子负载 CV 模式和 CC 模式下、当我为电池板通电(电源36V)时、它在输出电池端子上获得22.4V 的电压。 输出蓄电池电压根据电池板电压变化。 正确吗?

对于固件、我还没有改变任何东西。 对于硬件、我没有安装环境光传感器 OPT3001电路、因为 IC 太小、无法进行手动焊接。 是因为缺少环境光传感器电路吗? 还是 E-load 无法作为电池组进行仿真?

任何建议和任何模拟电池的方法,请....

非常感谢您的帮助。

此致、

阴分钟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yin Min、

    电路运行无需环境光传感器。

    将电子负载设置为 CV 模式时、始终将 CV 设置保持在比并联电源高0.5V 左右、以便不会提供任何电流。 在此设置中、电子负载应从面板获取所有可用电源。 此外、请检查 CV 负载的设定电压是否不高于最大值 程序中设置的电池电压。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    感谢您的回复和建议。

    在我的案例中、当我打开电池板电源(36V)后、电压(22.42V) 已经在电池端子上。 但是、我将 E LOAD CV 24V 和并联电源设为23.5V、电池端子上的电压仍然为22.42V。 它没有改变、也没有从面板获取可用的电源。 然后、我将 E LOAD CV 23V 和并联电源设为23.5V。 然后、我又试了一次。 但没有区别。

    根据设计手册、24V 电池的电池板电压为36V。 我遵循了相同的操作、并使用了从网站下载的原始源代码。 对于48V 电池、源代码是默认的。 尽管我更换了24V 电池系统、但没有区别。

    我错过了什么? 我仍然不明白为什么不能充电。

    此致、

    阴分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yin Min、

    必须首先打开并联电源。 它应保持低于 CV 负载、以便它不会灌入负载中的电流。 然后、必须打开 CV 负载(应打开"负载"开关、以便在打开时能够吸收面板功率)。 面板应仅最后连接。 否则、电路可能会进入某种保护模式。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    感谢你的答复。

    我正在执行相同的步骤:并行电源>>CV E-Load >> Panel Supply。  

    现在、当我将 CV 负载电压降低20V、这小于电池端子电压(22.42V)时、可以开始充电。

    这意味着充电 功能 基于电池端子电压和 E-LOAD CV 比较。 它不是电池板电压和电子负载 CV 比较。 对吗?

    在设计手册中、24V 系统的面板输入设置为36V。  但在我的电路板中、当电池板输入为36V 时、电池端子电压仅为22.42V。  因此、对于高于电池端子电压(22.42V)的24V 电池、我无法完全充电。

    如果我错了、请纠正我的问题。  

    此致、

    阴分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yin Min、

    我仍然不明白为什么您不能按照我建议的方式为电池充电。 我认为有一些故障会被触发。 您需要找到并纠正它、然后再继续。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    现在、我有点困惑。  

    当我向 MPPT 板提供太阳能电池板(36V)时、电池输出端子(J5)和负载端子(J7)上应该有什么电压?

    在本例中、当我向 MPPT 板提供太阳能电池板(36V)时、我将在电池输出端子(J5)处获得22V 电压。 我无法将 CV E 负载电压设置为大于22V。 低于22V 的 CV 电压可从 MPPT 板汲取电流、无需使用额外的电源。

    我想我从一开始就遇到了问题。 我发现 U15 (电池电流传感器 IC)不起作用。 但是、在我更改为新的 U15 IC 后、电池输出端子(J5)上不再有电压、并且输入面板电源也不稳定。

    此致、

    阴分钟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yin Min、

    只需检查-这是如何连接设置的? 23V PSU 和23.5V 电子负载共同模拟电池:

    如果此设置无法启动、请将 E-LOAD CV 设置降至23.2V。 仍然无法使36V PSU 在 CC/CV 边界运行、电路板存在一些问题。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    是的。 精确连接。 但在我的电路板中、在我连接(带二极管的 E-load 和 PSU)之前、J5上已经有22V 电压。

    因此、我是否使用二极管连接 PSU 无关紧要。 只要 CV E-LOAD 设置小于22V、电路板就可以开始充电(这意味着 CV E-LOAD 可以消耗电流)。

    那么、当我输入太阳能时、在 J5处获得22V 的电压是否正常?  

    此致、

    阴分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yin Min、

    您应该最后打开36V PSU。 顺序如下:23V PSU、23.5V E-LOAD 和36V PSU。 如果不连接23V PSU、则无法在 J5处获取电压。 如果顺序不正确、系统将检测到蓄电池断开情况并停止工作。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    我在未连接23V PSU 的情况下在 J5处获得电压。 现在、我知道这很可能是 U15问题。  

    我会再来的。  非常感谢。

    此致、

    阴分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    在我更换新的 U15 IC 后、如果不连接23V PSU、J5上就没有更多电压。 但仍然无法使用您的设置连接开始充电。  

    在我的电路板中、我唯一要焊接的是温度感应组件、它不会影响输出电压。 我现在不知道这个问题到底是什么。

    此致、

    阴分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yin Min、

     当您说 J5有电压而未连接23V PSU 时、我不理解这一点。  在连接23V PSU 之前、不应将任何其他电源连接到电路板。 那么、在没有任何电源连接到电路板的情况下、如何在 J5处获得电压? 这与 U15的存在或不存在无关。

    温度传感器不是电路运行所必需的组件。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    好的。 让我解释一下我的调查。

    第一种情况:在连接23V PSU、E-LOAD 和电池电流感应 IC (U15)之前、我在 J6处输入36V 太阳能电池板电源时、J5处的电压为22V。

    第二种情况:在将 U15焊接回来后、当我在 J6输入36V 太阳能电池板电源、然后再连接23V PSU 和电子负载时、J5上没有22V 电压。

    然后、我按照您的设置连接和打开过程进行了操作。

     顺序: 23V PSU、23.5V (CV)电子负载,然后是36V PSU。

    它仍然无法开始充电。 相反、36V PSU (J6)增加到48V、J5的电池输出为22.8V。 没有电流图。  

    然后、我根据建议进行了更改。

    顺序:23V PSU、23.2V (CV)电子负载、然后是36V PSU。

    但没有变化。 仍然无法开始充电。

    此致、

    阴分钟