主题中讨论的其他器件: OPT3001
您好!
我正在测试 TIDA-010042。 加载了最新固件并使用 Eload (作为电池)和电源(作为太阳能电池板)进行测试。 因为我 不想 首先使用真实的电池。
首先、我设置 CC 模式 E-load 以仿真电池、如设计器用户指南中所示。 但它不起作用。 E-load 不是作为电池运行、而是消耗我设置的电流。
然后、我看到了一个有关具有电子负载的电池仿真器的线程。 我听从了 TI 专家的指示。 我更改了 CV 模式电子负载、并在输出电池端子处与另一个与二极管串联的电源相连。
但它也不工作(意味着不充电)。 一件事是、在电子负载 CV 模式和 CC 模式下、当我为电池板通电(电源36V)时、它在输出电池端子上获得22.4V 的电压。 输出蓄电池电压根据电池板电压变化。 正确吗?
对于固件、我还没有改变任何东西。 对于硬件、我没有安装环境光传感器 OPT3001电路、因为 IC 太小、无法进行手动焊接。 是因为缺少环境光传感器电路吗? 还是 E-load 无法作为电池组进行仿真?
任何建议和任何模拟电池的方法,请....
非常感谢您的帮助。
此致、
阴分钟