This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01023:在外部触发后从 HSDC Pro 中的 TSW14J57 ROM 读取更长的记录长度时出现问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TIDA-01023, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1003013/tida-01023-issue-reading-longer-record-lengths-from-tsw14j57-rom-in-hsdc-pro-after-externally-triggering

器件型号:TIDA-01023
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200TSW14J57EVM

您好!

我的系统具有四个 ADC12DJ3200、每个都有一个连接的 TSW14J57 FPGA 板。 我使用 HSDC Pro 连接到每个板、配置每个板并将其用于外部触发器、然后断开与板的连接。 在发送触发脉冲之前、我对所有四个板执行此操作。 然后、我返回并从每个板读取数据。

我能够成功地针对高达2^17个样本的记录长度执行此操作。 当我尝试使用2^18个样本时、仅返回预期数据的一小部分。

仅当我在发送触发信号之前从 HSDC Pro 中的电路板断开连接时、才会发生此问题。 我可以使用单个板重新创建问题、因此我认为它与我的四个板配置没有关系。

因此、我为外部触发器布设电路板、断开连接并发送触发器。 当我重新连接到电路板时、它会显示类似于"Trigger Received。 从 ROM 读取数据。" 重新连接到电路板时会立即发生这种情况。 HSDC Pro 中似乎有一个限制记录长度 的默认设置、由于 ROM 数据的读取立即发生、因此我没有时间更改该设置。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果您遵循 TIDA-01023设计、则会显示您需要每个采集卡(TSW14J56/57)的单个 HSDC 专业版才能在主要(触发生成)和次要(触发接收器)模式下运行。 我想,我不清楚您的设置(连接外部触发器并断开与电路板的连接),如果您可以在此处共享设置方框图(或我的电子邮件 ID - ajeet.p@ti.com )以更好地答复您的查询,那将会非常好。

    关于记录长度、它取决于 DDR 存储器、TSW14J56或 TSW14J57EVM 支持该存储器。

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的回答。 我将尽快向您发送方框图。

    我的配置类似于 TIDA-01023设计文档、不同之处在于我使用四个 ADC12DJ3200电路板(每个电路板都有一个关联的 TSW14J57)、而不是仅使用两个电路板、并且我将所有四个电路板都用在次级(触发接收器)模式下。 我使用外部 DG535脉冲发生器向其发送触发信号。 我认为 TSW14J57只有三个触发输出通道。 这不足以触发我的全部四个电路板、因此我无法像文档建议的那样在主(触发生成)模式下使用一个电路板。

    无论如何、我不认为我的触发器配置是问题所在。 我能够始终如一地触发系统。

    [引用 userid="256990" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1003013/tida-01023-issue-reading-longer-record-lengths-from-tsw14j57-rom-in-hsdc-pro-after-externally-triggering/3707612 #3707612"]如果您遵循 TIDA-01023设计、它会显示每个采集卡都需要单独的 HSDC 专业版

    啊、我的四个采集卡系统的预期解决方案似乎是使用四台计算机。

    我能够使用一台计算机、同时从四个采集卡收集触发数据、采样记录长度为2^17。 我想了解为什么使用相同的过程、我只能在2^18个样本记录长度下读取预期数据的一部分。

    如果在触发时将 HSDC 保持连接、我可以从单个电路板成功获得所需的2^19样本。 在连接 HSDC 的情况下触发数据时、与未连接 HSDC 的情况下触发数据时、数据在电路板上的保存方式是否存在差异? DDR 存储器的限制是在哪里? TSW14J57的最大记录长度是多少?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我相信、当您为每个电路板使用单台计算机时、它们的捕获触发超时取决于采样记录的长度。 当您增加采样记录长度时、您会看到数据读取问题。

    这 完全取决于 TSW14J57EVM 和 HSDC Pro 工具。 我建议 联系 TI 高速数据转换器团队、他们可以在这方面为您提供更好的支持。

    建议在不同的采样记录长度下使用2个 ADC EVM 和具有 HSDC Pro 触发器的单独 HSDC Pro 来尝试此捕获问题。 它 可以使用单台计算机更好地了解4个 ADC EVM 的触发问题/捕获问题。

    此致、

    Ajeet Pal