This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIIDA-01580 (适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, TMP117, AFE4900, CC2640R2F, TPD1E10B06, TPS61099, TPS63900, TPS63036, AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1003988/tiida-01580-wireless-ecg-spo2-ptt-and-heart-rate-monitor-reference-design-for-medical-and-consumer-wearables

主题中讨论的其他器件:TIDA-01580TMP117AFE4900CC2640R2FTPD1E10B06TPS61099TPS63900TPS63036AFE4900EVM

早上好、

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

通过导航到您的网站、并在之前查看过各种科学论文后、我未能找到完成论文所需的合适设备。   但是、当我查看您的站点和您之前的项目时 、我注意到、TIIDA-01580 (用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监护仪参考设计) 非常接近我已开展的项目、以便将其视为一个模型。 但是、正如我在前面所说的、我要设计的具有手镯形状的系统中、我将要监测血压和血糖监测并进行测量。 那么,你知道这是否发生了吗??
如果是,如何在我要设计的系统中包括对这些生物医学参数的监控,以及哪些部件兼容和适用??

此致、

Sotiris Katsimentes

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutiris、

    感谢您深入了解并关注 TI 的参考设计。

    首先、让我解释一下 TIDA-01580的作用:TIDA-01580可以同步测量 ECG 和 PPG。 使用这些参数、可以计算  心率、SpO2和脉搏传导时间(PTT)。 对于血压、血糖和体温监测、您需要 TIDA-01580中未提供的额外传感器。 您可以将 TIDA-01580作为参考、但必须连接所有其他传感器并相应地修改软件。

    对于温度传感、您可以查看 TMP117。

    对于血压和血糖、传感器将决定信号链。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助和及时的响应。 但是、在您回答后、我希望您能帮助我并回答一些创建的问题。
    1) 1)对于我要基于 TIDA-01580构建的系统所需的软件,它是什么?? (LabVIEW;;;) TIDA-01580使用哪种软件??

    2)关于我需要的传感器,对于血压、血糖和体温监测,您能建议一些具体的传感器吗??
    基本上、这些传感器将直接连接到中央 AFE4900器件?

    3)''对于血压和血糖,传感器将决定信号链... “你能向我解释你的意思,因为我不明白吗?

    此致、

    Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您的问题答案:

    TIDA-01580使用两种软件。 Code Composer Studio 用于编码、LabVIEW 用于 GUI。 请参阅 https://www.ti.com/tool/TIDA-01580上的详细信息

    AFE4900不能支持所有传感器。 请参阅 AFE4900的数据表。 它仅支持 ECG 和 PPG 传感。

    温度感应需要一个温度传感器(如 TMP117)。 血压传感需要使用 TI 不生产的压力传感器。 但是、一旦您选择了压力传感器、TI 就可以帮助您解决相同的信号调节电路问题。 同样、对于血糖监测、TI 没有传感器、但可以为信号调节电路提供帮助。

    请参阅以下链接、其中显示了这些链接的方框图:

    血压监护仪: https://www.ti.com/solution/blood-pressure-monitor

    血糖监测仪 :https://www.ti.com/solution/blood-glucose-monitor

    我想、如果您详细参考所有文档、您可以找到大多数问题的答案。 TI 没有适合您所需的任何可读解决方案。 您必须构建自己的方框图并相应地选择组件。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次非常感谢您的快速响应和宝贵帮助。
    关于您的答案:
    1) 1)由于我是一个初学者,完全业余,我没有再参与此类系统的设计,无论是在硬件层面还是在软件层面,您是否更清楚地了解我可以从何处了解有关软件的程序???
    2) 2)由于 AFE4900不支持此类测量,您是否知道任何能够支持所有这些测量的 AFE?? 我应该根据什么特性选择其他器件以确保它们与其他器件兼容??

    例如,您建议我知道它与 AFE 兼容的温度传感器,也就是说,我必须注意特定的东西?? (它只是直接连接到 AFE 还是需要进一步的东西??)

    3) 3)最后,关于测量血糖的压力传感器和传感器,您是否知道我应该在特定地点寻找的特定位置,以便我可以确保它们兼容并能与 AFE 连接??

    此致、

    Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您学习 CCS Studio 软件(在 TI 网站上接受一些培训)、并查看 AFE4900数据表以了解任何硬件级别。

    没有单个 AFE 可以支持您所需的所有传感器。

    对于温度传感器、我们提供 了示例参考设计、如 https://www.ti.com/tool/TIDA-01624 和 https://www.ti.com/tool/TIPD109

    3.我想您可以在互联网上搜索一些压力传感器和血糖传感器。 大多数情况下、您需要为这些传感器使用信号调节电路+ ADC。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意 到、TIIDA-01580 (用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监护仪参考设计)非常接近我已开展的项目、以便将其视为模型。   因此,我想问我是否订购了 TIDA-01580中提到的部件,我是否能够设计相应的可穿戴生物医疗系统,或者是否需要其他未提及的部件??

    此致、

    Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 TIDA-01580用作平台。

    这些电路板不可购买。 因此、您需要构建自己的电路板。  

    为此、您需要使用 https://www.ti.com/tool/TIDA-01580上提供的光绘文件制作电路板 、然后使用同一链接上提供的物料清单和装配图进行装配。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说、如果我详细研究所有技术报告、并从总体上研究整个项目 TIDA-01580、我会采购以下组件;

    1) 1) AFE4900 EVM

    2) 2) CC2640R2F 评估板

    3) TPD1E10B06

    4) TPS61099

    5) TPS63900

    6) TPS63036

     我是否能够根据   TIDA-01580设计相应的可穿戴生物医疗系统,或者是否需要其他未提及的部件 ??

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

    如果您要构建自己的电路板、则无需 AFE4900 EVM、仅 AFE4900 IC 样片就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ''如果您要构建自己的电路板、则不需要 AFE4900 EVM、仅 AFE4900 IC 样片就足够了''

    您能否向我解释一下您的确切含义是什么???我如何构建自己的电路板??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将光绘文件用于 TIDA-01580板并发送给 PCB 制造商。 他们可以为您制作电路板、然后您需要焊接电路板上的所有 IC 和其他无源组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前告诉过的、我的同事和我想开发一个便携式传感器系统、该系统将允许持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血液中的氧饱和度、心率、心电图和血液中的血糖。TIIDA-01580 (无线 ECG、 适用于医疗和消费类可穿戴设备的 SpO2、PTT 和心率监护仪参考设计)非常接近我为将其视为模型而实施的项目。
    因为我的老师在第一阶段指示我不要做我自己的实验板,因为在第一阶段,我只使用一个评估板来第一次制作实验室原型,从而进行我的第一次测量, 我想问您、我是否可以从 TIDA-01580获取/订购相应的评估板来设计此系统、如下所示(即不使用 IC 样片):
    1) 1) AFE4900 EVM

    2) 2) CC2640R2F 评估板

    3) TPD1E10B06

    4) TPS61099

    5) TPS63900

    6) TPS63036

    那么,您能不能建议我为上述测量采购哪种传感器,并告诉我传感器将放置在何处并连接???
    很抱歉,所有这些问题和疑问,我只是一个完全业余的学生,我不知道去哪里,因为我没有帮助。 再次提前感谢您的宝贵帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7658.TIDA_2D00_01580_2D00_Implementation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题的简单答案为"否"。  

    AFE4900EVM 使用板载微控制器捕获数据、并有一个 GUI。 CC2640R2F 评估板是一个单独的板-无法直接与 AFE4900连接。  

    TPS61099、TPS63900、TPS63036和 TPD1E10B06 -这些 EVM 无法直接与 AFE4900 EVM 连接、因为它具有自己的电源方案。

    首先、您可以购买 AFE4900 EVM 并开始评估。 如果您希望将其与无线微控制器(如 CC2640R2F)连接、则需要设计和制造新的电路板。  

    此致、

    Sanjay R. Pithadia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)所以,如果我想实施我上面提到的项目,我究竟应该采购什么具体的组成部分? (哪些评估模块???)

    2)'作为第一步、您可以购买 AFE4900 EVM 并开始评估它。 如果您想将其与无线微控制器(如 CC2640R2F)连接、则需要设计和制造新电路板

    这到底是什么意思?? 如果我购买 AFE4900,如何评估它?? (移动内容)

    3) 3)所以我在上面描述的这个系统的唯一设计方法是设计和制造我自己的电路板??

    4)如果您能准确地告诉我我接下来应该为我的项目执行哪些步骤、并为我提供详细的说明、那将是特别有用的。

    此致、

    Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议购买 AFE4900 EVM。 它将通过 GUI 为您提供 PPG 和 ECG 数据。