This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:6.6kW 三相三级 ANPC 逆变器/PFC 双向功率级参考设计

Guru**** 2541930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1005270/tida-010210-6-6-kw-three-phase-three-level-anpc-inverter-pfc-bidirectional-power-stage-reference-design

器件型号:TIDA-010210

您好!

我对这个项目很感兴趣。 请向我发送控制方框图、以便顺利了解系统。

请做必要的事...

非常感谢、

Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    让我与软件设计人员一起检查这个问题、并将很快通知您。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    这些是我从软件设计人员那里得到的:

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢分享...

    您是否有适用于该 ANPC 逆变器的 MATLAB 仿真?