This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21999:初级和次级谐振电容器板

Guru**** 2580525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1001715/pmp21999-primary-and-secondary-resonant-capacitor-boards

器件型号:PMP21999

你好

我想知道主 Cr 模块/次级 Cr 模块是如何放置在电路板上的。 组装不清楚、在布局中会出现电容器进入变压器磁芯的情况、如果能够对组装进行一些澄清、将不胜感激。

drive.google.com/.../view

连接也不清楚;根据原理图设计说明:  

9. Net RESS_1_PRIM 和 CP_1通过电路板与 XFMR 引脚连接短接

10. Net R腿部_1_Sec 和 CRS_1通过电路板与 XFMR 引脚连接短接。



提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看测试报告第2.1.2节的侧视图、您会发现在安装谐振电容器的变压器臂上有一个小型 PCB。  

    主 Cr 模块和辅助 Cr 模块的安装方式相同。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 你的帮助。 感谢您抽出时间对此进行澄清。