This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00421:&TIDEP-01012:各种问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012, TIDA-00421, DS90UB913A-Q1, AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1005074/tida-00421-tidep-01012-various-questions

器件型号:TIDA-00421
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012DS90UB913A-Q1MMWCAS-RF-EVMAWR1843BOOSTAWR1843

尊敬的先生/女士:

我们希望模拟对 ADAS 传感器的热机械效应、并通过对物理组件的测试来验证我们的模型。 为此、我们从您的参考设计中预先选择了摄像头(TIDA-00421)和雷达(TIDEP-01012)。

但是、我们有几个与它们相关的问题。

  • 与摄像头模块(TIDA-00421)相关的是、我们的录制系统可以接收来自摄像头的 FPD-Link III 数据。
    • 测量链中是否需要其他相关组件/设计?
    • 您建议使用哪种组件来替代在 TIDA-00421设计中标记为不可用的串行器 DS90UB913A-Q1?
  • 与雷达(TIDEP-01012)相关、我在网站上看到了两种不同的设计。
    • 您会向我们推荐 MMWCAS-RF-EVM (1099美元)吗?
    • 测量链中是否需要其他组件/设计来获取我们采集系统的 CAN-FD 输出信号?
  • 我们还欢迎您在设计上与我们分享的所有类型的数据或培训材料、以优化我们的热机械模型、例如:
    • 组件的全局机械特性(芯片和支脚的近似年轻模量)
    • PCB 3D 模型的主要构成材料的热属性。

感谢您的回答和帮助。

Yves Mollet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为相机问题创建新主题?

    与 xWR1843/xWR6843等其他毫米波平台相比、您为何决定使用 TIDEP-01012?

    TIDEP-01012是一款用于捕获原始数据的闭合系统。 添加 CAN-FD 支持将是一项艰巨的任务

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答!

    我刚刚创建了一个与摄像机相关的新线程。

    考虑到雷达、我们根据您的网站上的内容(考虑到还有可供出售的内容)进行了快速预选。 这不是一个明确的选择。 如果您可以向我们推荐另一种更易于支持 CAN-FD 输出的模型、这当然会引起我们的兴趣。

    对于从雷达到 CAN-FD 的测量链、您会推荐哪种参考模型和组件?

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下板:

    https://www.ti.com/tool/AWR1843BOOST

    我们提供了一个示例、其中提供了可以在该板上运行的 CAN 通信

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__1.0.4&node=ADWAvz1GWDvSfSVkncqhEw__AocYeEd__LATEST

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的建议。 阅读完您的邮件并查看了文档后、如果我非常理解、我可以通过以下方式对信息进行总结。

    • 我们可以购买 AWR1843BOOST 板(€245.80)、其中包括:
      • AWR1843雷达和天线;
      • 相关的可编程电子器件(通过 USB 端口?);
      • 集成 CAN 端口。
    • 但是、我们需要一个外部电源(5V、>2.5A)、以便通过桶形插孔(中心为正极)为电路板供电。
    • 可下载软件对 PCB 进行编程、从而通过 CAN 发送输出信息。

    是这样吗? 是否需要其他组件才能使雷达正常工作并使用我们的数据采集系统通过 CAN-FD 获取信息? 该软件是否免费提供或也必须购买?

    感谢您的回答。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 您将需要购买电源。

    该软件是免费的。

    还有几个问题。

    您对同时启用多少 TX 有任何要求吗?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 现在已经很清楚了。

    TX 的含义是什么?

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一次启用一个 Tx 的演示、也有同时启用3Tx 的演示。

    启用的 Tx 越多、发射的功率就越大

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我将与同事进行联系、稍后再与您联系。

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 Tx 线的数量、您是否在谈论在环境中发送雷达波形的天线?

    我们并不是100%熟悉 TI 雷达的实现、但我们认为是否有更好的实现方式?

    这是我们现在需要做的选择、还是我们以后可以通过更改软件中的设置来改变我们的想法?

    感谢您的回答。

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    这是您稍后可以决定的内容。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢大家的讲解! 您能否在一个 Tx 和三个 Tx 上与演示共享链接?

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毫米波演示有两个位置

    1) MMWAVE-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com

       它包括一个通用演示。 中提供了闪存演示和运行 Visualizer 的说明

       C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf

    此演示一次启用1个 TX

    2) 2) TI Resource Explorer 汽车工具箱

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__1.0.4&node=AFeCagqbt7.hu2lHOXE4eA__AocYeEd__LATEST

    您需要下载 zip 文件并在 PC 上安装。

    此演示将启用全部3个 Tx

    labs\lab0011_MRR_beamsteering

    谢谢你

    Cesar