主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012、 DS90UB913A-Q1、 MMWCAS-RF-EVM、 AWR1843BOOST、 AWR1843
尊敬的先生/女士:
我们希望模拟对 ADAS 传感器的热机械效应、并通过对物理组件的测试来验证我们的模型。 为此、我们从您的参考设计中预先选择了摄像头(TIDA-00421)和雷达(TIDEP-01012)。
但是、我们有几个与它们相关的问题。
- 与摄像头模块(TIDA-00421)相关的是、我们的录制系统可以接收来自摄像头的 FPD-Link III 数据。
- 测量链中是否需要其他相关组件/设计?
- 您建议使用哪种组件来替代在 TIDA-00421设计中标记为不可用的串行器 DS90UB913A-Q1?
- 与雷达(TIDEP-01012)相关、我在网站上看到了两种不同的设计。
- 您会向我们推荐 MMWCAS-RF-EVM (1099美元)吗?
- 测量链中是否需要其他组件/设计来获取我们采集系统的 CAN-FD 输出信号?
- 我们还欢迎您在设计上与我们分享的所有类型的数据或培训材料、以优化我们的热机械模型、例如:
- 组件的全局机械特性(芯片和支脚的近似年轻模量)
- PCB 3D 模型的主要构成材料的热属性。
感谢您的回答和帮助。
Yves Mollet