This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00508:TIDA-00508 CAD 文件、LDC1314

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1004766/tida-00508-tida-00508-cad-files-ldc1314

器件型号:TIDA-00508

尊敬的所有人:

我想在 TIDA-00508中打开 MCU、线圈和光盘的 CAD 文件。 Altium 中原理图的 DSN 文件正常。 但焊盘的.PCB 文件我无法在 Altium 中打开。  

在 Altium 中、对于焊盘设计、只接受 ASCII PCB 形式。  

您能否向我发送 TIDA-00508中三种 CAD 设计的 ASC 文件?  

感谢您的回复!  

此致

金海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆海

    感谢您的查询以及您对 TI 产品的兴趣。
    我将检查我们的数据库中是否有您请求的文件、并在明天通过 COB 更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆海

    很抱歉、 我们的 TIDA-00508数据库中没有其他文件
    我们拥有的一切都已在 TI.com 上提供。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复!  

    您能告诉我、布局中应用了哪种 PCB 设计软件? PADS 还是 Protel?

    此致、

    金海   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆海

    作为一个猜测、我只会说它是 Protel、因为它是我在我们团队中最常听到的布局工具。
    快速搜索显示了有关使用向导将两种文件类型导入到 Altium 中的主题。
    因此、这听起来是可能的、但-一如既往-细节将非常重要。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆海

    我在5月的答覆中说“Protel”。 我指的是焊盘。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供的信息!  

    我找到了 Altium <的以下信息 >:

    '源焊盘二进制文件(例如,‘板级配置文件的‘*.PCB’)不能用作导入源。 除非文件的存档 ASCII 版本可用、否则可能需要有效的 PADS 许可证才能首先创建必要的文件。 下面概述了每个编辑器的 ASCII 创建过程的详细信息。”

    但我没有 PADS 许可证。  

    因此、在 Altium 中打开.PCB 文件没有结果。  

    此致、

    金海