This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:对 PMP21529进行编程的软件

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1004916/pmp21529-what-software-to-program-pmp21529

器件型号:PMP21529

我在网上看到了一个安装文件、是否有一个用户指南?

我是否使用 Fusion Digital Power Studio 或 CCS?

要进入电路板的连接器/适配器/调试器是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎安装在 CCS 中、然后可以在 CCS 中作为项目导入。 问题已解决。