This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20176:电流电平与目标不匹配。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20176, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1005047/pmp20176-current-level-is-not-matching-target

器件型号:PMP20176
主题中讨论的其他器件: TPS53647

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们为 Intel Stratix 10 GX FPGA 设计了与 PMP20176 4相140A 参考设计类似的演示板,用于测试产品。 我们正在获取有关电流读数的错误。 我们使用的 TPS53647控制器读取的电流值高于正常值。

您能帮助解决这个问题吗?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    您可以指定功率级器件型号并为我提供 GUI 屏幕截图吗? 您提到的关于错误电流读数的负载电流是多少? 在低负载下是正确的吗?

    谢谢。