This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00462:Launchpad 和 BoosterPack、MSP430FR5969、BOOSTXL-SHARP128

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00462, BOOSTXL-SHARP128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1004102/tida-00462-launchpad-and-boosterpack-msp430fr5969-boostxl-sharp128

器件型号:TIDA-00462
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-SHARP128MSP430FR5969

尊敬的 TI 团队:

我们需要设计'TIDA-00462'。

无法在"超声波距离测量 BoosterPack 设计指南"中找到有关 Launchpad 和 BoosterPack 的确切信息。

查看其他现有问题、 我认为使用了"430FR5969和"BOOSTXL-SHARP128"。

我是否应该购买'M 430FR5969 '和'BOOSTXL-SHARP128'来设计 'TIDA-00462'?

提前感谢。

此致、

Chihun In

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chihun

    感谢您关注我们的参考设计。

    基本上、您可以使用任何 MSP430 LaunchPad、因为它们具有相同的引脚排列。 对于此设计、LaunchPad 可与 VIS SPI 和 GPIO 进行通信、并可选择性地为 TIDA-00462供电。

    Sharp 显示屏不再可用、使用您提到的新版本时、可能需要一些固件更新。

    此致

    Alex