This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00168:热电偶偏置和 ESD 保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1004343/tida-00168-thermocouple-biasing-and-esd-protection

器件型号:TIDA-00168
主题中讨论的其他器件:ESD321

此参考设计确实能帮助我为客户提供支持。  

我从图 32如何计算偏置电流导致的误差等

但是、我想知道是否有任何文档/指南或其他人可以提供的建议、说明添加 ESD 二极管如何影响测量? 我知道存在一些泄漏电流...
我希望在设置具有/不具有浪涌保护电阻器的 ESD 二极管时能有所帮助...

不确定如何开始计算二极管导致的误差...

-Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    关于 ESD 二极管的泄漏电流、需要注意的一点是、您希望使线路上的正常电压电平保持在二极管的 Vrwm 或更低。 下面是 一篇解释这一点的文章。 如果您查看 ESD321数据表、可以看到 Vrwm 的最大泄漏电流为10nA。 但是、如果将电压增加到 VBR、则流经二极管的电流将为1mA。  

    我不是很熟悉浪涌保护电阻器、但通常情况下、您以并联方式添加元件的数量越多、您的泄漏电流就越高。  

    请告诉我这是否需要澄清。

    此致、

    Matt Smith