This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:我可以调节高功率侧的输出电压吗?

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, TX7332, TIDA-010057, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1002093/tida-010057-can-i-adjust-the-output-voltage-of-high-power-side

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件:AFE5832TX7332LM3488

您好、TI 专家、

我的客户认为他们的产品有4个 TX7332和2个 AFE5832。

他们必须考虑电源树、我建议使用 TIDA-010057。

这里有一些问题、

1.在指南文档中,正/负输出电压最高可达+/-80V。 我可以将其调整为+/-100V 吗?

如果不是、您能否推荐使用其他 IC 代替 LM3488?

2.该基准的最大电流是多少?

我的客户希望4 x TX7332的电流超过3A。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    请告诉我您的问题是否有任何更新。 谢谢。

    此致、

    Chase