This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:有关 SCH 的问题

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1001621/tida-01093-question-about-sch

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件:BQ76930

你(们)好

我将查看 SCH。

我不理解所连接的 SCH 上的红色标记。

标记部件的用途是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    借助 TIDesigns、设计指南通常是查找电路信息的好地方。  然而、并非所有电路都被描述、例如 Vref。

    Vref 是可用于 MSP430的基准电压输入、可通过处理器的 Vref_CTRL 进行开关。  根据程序员的代码和意图、可能需要参考。

    VBAT_CTRL 允许将电池电压切换到分压器、以便 MSP430进行测量。  这样、处理器就可以确定电池电压、而不对 BQ76930的2个 BAT 电压求和 、每个电压都是所连接电池电压的总和。  通过使用这种直接电池测量、可以对电池电压进行另一次测量。  与 单独使用 ADC 输入相比、将其与基准 Vref 搭配使用可能会实现更精确的测量、请参阅 MSP430的文档