This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9126:是否需要栅极驱动 IC?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9126, TPS2373, UCC27511, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1000889/pmp9126-gate-drive-ic-necessary

器件型号:PMP9126
主题中讨论的其他器件: TPS2373UCC27511UCC2897A

您好!

将 PMP9126与 TPS2373-4EVM 进行比较、我看到前者使用栅极驱动 IC (UCC27511)、后者直接从 TPS2373驱动。 额外的1A 是否确实需要栅极驱动器部件?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    两种设计都使用 UCC2897A 和相同的初级 FET。  可能不需要栅极驱动器 IC。  UCC2897A 的2A 拉电流/灌电流栅极驱动足以驱动所选的 FET。

    谢谢、

    David