This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30693:如何向主机发送信号以通知电源故障

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1002321/pmp30693-how-to-send-the-signal-to-the-host-to-notify-the-power-failure

器件型号:PMP30693

大家好、

您能否告诉您如何向主机发送信号以通知电源故障?

在发生电源故障后、需要通知主机发生电源故障。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP30693的一个特性是主电源和备用电源之间的转换自动且无缝进行、无需微控制器。 当系统电压降至某个阈值以下(通常比系统电压低100mV)时、降压/升压转换器会自动开始开关。 U1和 U5的 ST 引脚可用于检测理想二极管是禁用还是启用。 因此、您可以使用 TP3和 TP9 来检测 备份模式。

    谢谢、

    弗洛里安