This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTSpice 上的 OPA858浮点

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1001850/opa858-floating-node-on-ltspice

主题中讨论的其他器件:OPA858THS4541

大家好、

我将 OPA858模型导出到 LTSpice 中、但当我运行仿真时、我遇到以下问题:

错误:节点 U1:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I21:1:RA
错误:节点 U1:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RA
错误:节点 U1:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RC

U1:i0:vprobe1:缺少值、假设为0V @ DC
U1:i0:vprobe2:缺少值、假设为0V @ DC

我知道 THS4541也出现了类似的问题,网址 是:https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844373/ths4541-the-pspice-model-for-ths4541-dose-not-work

但我不知道在哪里添加这些高阻抗电阻器。

如果我能让任何人帮助我和/或引导我在 opa858.cir 文件上编辑哪些内容、那就太棒了!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tam Tran1、

    我也看到了这些警告消息、但仿真仍在运行、并针对同相增益提供准确的瞬态结果。

    此外、我在 OPA858模型的网表中找不到与警告消息中给出的说明相匹配的任何节点。

    是否有您认为错误的特定仿真结果? 否则、我只会忽略这些警告。

    此致、

    肖恩