This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01623:PCB 布局

Guru**** 1091470 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/999828/tida-01623-pcb-layout

器件型号:TIDA-01623
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好、先生、您能告诉我 PCB 布局原理吗?  如何进行 PCB 布局? 我们应该考虑什么因素?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有关 UCC28070 ACF 布局指南、请参阅第50页的 UCC28070数据表、其中详细介绍了元件放置和 PCB 布线技巧的布局原理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,王先生,你是来自中国吗?