This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4909:更小电路板的更简单原理图设计

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22806, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1001334/pmp4909-simpler-schematic-design-for-a-smaller-board

器件型号:PMP4909

大家好、

请帮助 为 PMP4909参考设计的更小电路板/更简单电路建议可能的解决方案。 我已在下面重新发布了客户的全部询问、以便进一步解释。  

"我使用的是名为"PMP4990"的评估板、我想知道是否可以删除原理图的一部分、因为我在我的应用中不需要它。 请参见随附的图像。

在上图中、我希望保留红色框、因为这将是我的应用的电源输入。 我想移除蓝色和橙色区域、因为我认为它们用于直接连接电压、我的应用将不需要这种情况、因此我希望尽可能将其从原理图中移除

是直流还是交流输入? 我假设是直流电、但这是我第一次使用 POE、我不确定如何将 POE 端口连接到此原理图。

由于这是一个评估板、我是否可以通过任何方式使该板更小、但仍将器件保留在 PCB 的顶部?

我知道这是一个旧的 IC、但如果您可以建议任何其他可提供相同输出的12V 30W 4类 POE+的较新 IC、它们具有更简单的原理图、请务必提出建议、因为我正在尝试使该设计尽可能小 而集成度更高的 IC 将会大有帮助。"

非常感谢。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathon、

     

    感谢您的提问。

     

    由于客户不熟悉 PoE、我建议他们查看我们的 POE 培训门户和视频、网址 为:https://training.ti.com/power-over-ethernet-poe-training-series。 我们有4个简短的视频、每个视频需要几分钟、这些视频介绍了 PoE 标准、握手、操作等方面的介绍 我认为这可能会有所帮助。

     

    出于 EMI 目的、建议使用原理图中橙色框中的 LC 滤波器、因此我们不建议将其移除。 因此、您将在我们的所有参考设计中找到类似的电路。 可以在蓝色框中移除 J1、但建议保持0.1uF 电容以降低 EMI。

     

    原理图中的红色框表示 PSE 在通过 PD 前端上的二极管电桥后的供电情况 这种功率将流经 LC EMI 滤波器、因此我们建议保留该滤波器。

     

    对于更小、更简单的12V/Class4参考设计、我建议他们查看:

     

    1. PMP22806
      1. 此参考设计在初级侧调节反激式拓扑中使用 TPS23731。 与需要次级侧调节的拓扑相比、PSR 的优势是解决方案尺寸更小、因为可以移除光耦反馈网络。 这将有助于降低系统级成本并减小最小/最简单的尺寸。
      2. 此参考设计尚未在 TI.com 上提供、但我将向您私下发送报告。

     

    如有任何其他问题、请告知我。 谢谢!

     

    此致、

    Brett Colteaux