器件型号:PMP4909
大家好、
请帮助 为 PMP4909参考设计的更小电路板/更简单电路建议可能的解决方案。 我已在下面重新发布了客户的全部询问、以便进一步解释。
"我使用的是名为"PMP4990"的评估板、我想知道是否可以删除原理图的一部分、因为我在我的应用中不需要它。 请参见随附的图像。
在上图中、我希望保留红色框、因为这将是我的应用的电源输入。 我想移除蓝色和橙色区域、因为我认为它们用于直接连接电压、我的应用将不需要这种情况、因此我希望尽可能将其从原理图中移除
是直流还是交流输入? 我假设是直流电、但这是我第一次使用 POE、我不确定如何将 POE 端口连接到此原理图。
由于这是一个评估板、我是否可以通过任何方式使该板更小、但仍将器件保留在 PCB 的顶部?
我知道这是一个旧的 IC、但如果您可以建议任何其他可提供相同输出的12V 30W 4类 POE+的较新 IC、它们具有更简单的原理图、请务必提出建议、因为我正在尝试使该设计尽可能小 而集成度更高的 IC 将会大有帮助。"
非常感谢。
此致、
Jonathan