This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00929:采用 AFCI 和 GFCI 双重保护的住宅电路设计中断

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE3010, TIDA-00929

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/999699/tida-00929-residential-circuits-break-design-with-afci-and-gfci-dual-protections

器件型号:TIDA-00929
主题中讨论的其他器件:AFE3010

你好!

我计划设计具有电弧故障和接地故障电路中断的家用断路器。 哪种参考设计将满足这两种要求?

我希望输入范围高达360VAC、电流限制高达70A。 还请包含 WiFi 和 eethernet 芯片组。

如果可能、是否可以让 AE 设置电话会议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yahsing、

    感谢您的联系。 为了安排与 TI 的通话、我会要求您了解您所在地区的销售情况。  

    从参考设计的角度来看、我们没有一个既能实现 AFCI 又能实现 GFCI 的电路板。 TIDA-00929介绍了电弧检测、可供使用。 AFE3010是一款 GFCI 器件、是一款用于接地故障检测的单芯片解决方案。

    此致、

    Henrik Mannesson