This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010046:PD 端数据跟踪

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TIDA-010046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1001457/tida-010046-pd-side-data-tracking

器件型号:TIDA-010046
主题中讨论的其他器件:TPS23754

您好!

我正在从事使用 DP83848和 TPS23754设计 PoE+ PD 设备的过程。  我有  用于这两个 IC 的开发板。

我不想使用更昂贵的4线对磁性元件、因此我正在研究 TIDA-010046解决方案。 我知道这不是 PoE+、但它具有更便宜的2线对磁性元件。

我无法理解的是数据对的磁性元件的轨道宽度? 它们为0.15mm。 在模式 A 配置中、它们如何承载功率?

提前感谢。

Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记添加屏幕截图。