This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00322:EVK 的示例源代码:TIDA-00322

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1000983/tida-00322-sample-source-code-for-the-evk-tida-00322

器件型号:TIDA-00322

您好、TI 专家

我正在申请 EVK 的样片源代码:TIDA-00322。

您能提供什么帮助?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    固件和 GUI 安装程序文件可从 此处下载。  但是,原始来源不可分发。  希望这足以帮助您入门。  我知道您很可能希望自己的发展能够有一个头好头。

    感谢您的查询、

    Scott