This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40690:PMP40690固件构建错误

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40690, C2000WARE, TIDM-02008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1000214/pmp40690-pmp40690-firmware-build-error

器件型号:PMP40690
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARETIDM-02008

您好!

我下载 PMP40690固件代码并进行构建。

但存在错误

无此类资源:/devkits/TIDM_02008/pfc1ph3ilttpl/pfc1ph3ilttpl_settings.h.xdt

我还安装 C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_01_00_00。

可以帮我解决这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    PMP40690固件未在 DPSDK 中发布、我们没有专用软件。

    PMP40690的固件可能与 TIDM-02008类似、但我不知道需要进行的修改。

    您能否安装 DPSDK 3_00_00_00并查看其是否正常工作? 如果没有、您可以联系 FAE 或电路板设计人员以获得帮助。

    最棒的

    John