This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01623:PCB 布局

Guru**** 1530140 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/998376/tida-01623-pcb-layout

器件型号:TIDA-01623

您好!

你好。

我们的客户正在查看 TIDA-01623、他们注意到 PCB 布局存在问题。 他们说丝印在焊盘上、如下所示。



如果您能确认这项观察结果是否正确、我们将不胜感激、如果可能、您能向我们分享正确的文件吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的设计工程师现在正在休假、他可能会在下周早些时候回来。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这在某种程度上是由于原始设计师故意将丝印放在焊盘上。 因此、请忽略这一点