Other Parts Discussed in Thread: PMP21683
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP21683 尊敬的 TI 专家:
我正在尝试复制 PMP21683,已经获得了 LLC X'former 规格,该规格未与额外的泄漏电流相集成;
您能告诉我 外部 LR 的 RLTI-1304电感 吗? 谢谢
诺曼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Norman、
LR 的电感为~10uH。 随附了数据表。
谢谢、