This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00620:需要帮助

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00620, DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/998676/tida-00620-need-help

器件型号:TIDA-00620
主题中讨论的其他器件: DRV8701

你好。。。

我的一位客户正在基于 TIDA-00620进行设计。 他们根据 TIDA 设计制作了电路板、但下载固件后、他们发现"Fault LED"指示灯持续亮起。

您能帮助确定可能的原因吗?

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    请参阅 DRV8701数据表中的表7、了解可能导致 nFAULT 引脚拉低的各种情况。  客户需要逐个检查此表中的每行。  例如、VM > UVLO 条件吗?  VCP > VCP UVLO 条件吗?   

    是否发生了任何开关、或者器件在加电后立即处于故障状态?

    此致、

    Ryan