This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:遇到 LMZ10500多个错误

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/991964/pspice-for-ti-lmz10500-several-error-encountered

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:LMZ10500

大家好、

客户在 PSPICE 仿真期间遇到错误。 下面是查询。

"

我尝试仿真原理图文件、但它不起作用。 以下是几个错误、会话日志提供了这些错误

INFO (ORNET-1169):无法打开属性映射文件:devparam.txt。 要解决此问题,请确保 PSpice.ini 位于正确的位置。 然后检查仿真设置中的库路径 /tools/pspice/library 路径,然后再次创建网表。
INFO (ORNET-1162):无法创建设计属性文件。

我还尝试了几种方法来修复它、但没有任何结果

"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我能够使用官方 Capture CIS (Allegro Design Entry CIS)进行仿真、因此我认为 PSpice 模型没有问题。 但是、我仍然需要检查 PSpice for TI 是否支持该功能。

    我明天会回来。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、  

    感谢您的响应、将等待您更新有关 TI PSPICE 的信息。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我刚刚从我们的客户那里收到了有关此问题的新信息。 下面是详细信息

    "

    我终于找到了我的情况的确切问题。
    我尝试了这种方法来启动我的第一个仿真、但它不起作用。 我使用了以下指令:
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/pspice-for-ti-optimize-simulation-profile

    所有这些步骤都不足以启动第一次仿真。 我选择了最简单的组合
    运行测试所需的所有组件。 你能为你提供帮助吗?
    此致、
    梅纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我能够模拟我在 TI.com 上下载的用于 TI 应用的 PSpice 的 LMZ10500模型(请参阅下图)。

    1.您是否使用最新版本的 PSpice for TI? 版本应为:17.4-2020 S004。

    2. 您在仿真中使用了哪个模型? 是否来自 TI.com?  

    3.您能否发送您使用的 PSpice 模型以便我可以检查它?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    只是一个软提醒。

    您是否检查了我在上一帖子中突出显示的项目?

    1.您是否使用最新版本的 PSpice for TI? 版本应为:17.4-2020 S004。

    2. 您在仿真中使用了哪个模型? 是否来自 TI.com?  

    3.您能否发送您使用的 PSpice 模型以便我可以检查它?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、  

    感谢您的盛情款待。

    我仍在等待客户对此做出响应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    明白了。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    以下是客户的回应。

    1.14.4-2020 S004 Windows SPB 64位版本

    2-3.   https://www.ti.com/product/LMZ10500#design-development##design-tools-simulation

    设计工具和仿真、然后是 LMZ10500 PSpice 瞬态模型的链接

    此致、
    梅纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    感谢您的更新。

    您是否可以让客户尝试附加的仿真模型(如果可以)? 您能让他发送他们在仿真中使用的模型吗、这样我也可以验证它吗?

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../snvm081.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    是否有我之前发布的任何更新?

    [引用 userid="394624" URL"~/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/991964/pspice-for-ti-lmz10500-several-error-encountered/3671435 #3671435]\n 您是否可以让客户尝试附加的仿真模型(如果它起作用)? 您能否让他发送他们在仿真中使用的模型、以便我也可以验证它?[/引述]

    snvm081.zip

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我仍在等待客户对此做出响应。

    谢谢!

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    明白了。 如果客户有任何更新、请告诉我。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    是否有客户更新?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您是否收到了客户的任何反馈? 如果没有、我们是否应该将此问题视为结束?

    期待您的回应。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    非常感谢您的支持。 这应该可以解决问题。  

    此致、

    梅纳德