This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我希望获得许可、以便在我的 Android 应用中分发 TI SPICE 模型

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI-Q1, LM317, LM2575, LM2576, LM27313, LP2951, SN74LV123A, TL431, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/996758/i-would-like-to-get-permission-to-distribute-ti-spice-models-with-my-android-app

主题中讨论的其他器件:ATL431LI-Q1LM317LM2575LM2576LM27313LP2951SN74LV123ATL431TLC555

我是 CircuitSafari SPICE Simulator for Android 的作者。 我的应用中有几个使用 TI SPICE 模型的示例。 目前、我将指导我的应用的用户从 TI 网站下载所需的 SPICE 模型。 许多用户抱怨我的示例不起作用、因为他们无法从 TI 网站下载这些 SPICE 模型。

如何获得使用我的应用程序分发 TI SPICE 模型的权限。

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我是问这一点的。 几天后会回来。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您是否对产品子集或所有内容感兴趣?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我对以下未加密 SPICE 模型感兴趣:

    ATL431LI-Q1

    LM78L05

    LM317

    LM2575

    LM2576

    LM2596-5.0

    LM27313

    LP2951_N_5P0

    SN74LV123A

    TL431

    TLC555

    TPS7A1601

    我将来可能会添加到此列表中。

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您是否计划将这些模型存储在应用程序安装中或直接链接到 TI.com?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更喜欢将这些模型存储在我的应用中、但如果这是 TI 的要求、我可以直接链接到 TI.com。

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    请检查您的私人消息。

    谢谢、
    JC