This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 导入 KiCad 生成的 Netlist

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/997541/importing-netlist-generated-by-kicad

我在 KiCad 中创建了原理图、我想将这些原理图带入 TI-PSPICE 进行仿真。 KiCad Netlist 定义的许多(大多数)元素 会使用预先分配的仿真模型导入。

是否有这些流程的文档?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您可以在 KiCad 中将原理图以.LIB 文件的形式进行网表、然后为其生成符号。 此符号可用于引用 LIB 文件。

    基本上、它是第三方模型:

    https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import?context=1146489-1146488-1146482

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯…

    我不完全理解您在编写"您可以在 KiCad 中以.LIB 文件的形式对原理图进行网表"时的意思。

    KiCad 生成以*。net、*。fRP 和*。cir 表示的格式的网表(可能还有其他的...我不熟悉"插件")。

    如果您是说我应该生成一个网表、然后使用*。lib 文件扩展名重新命名、那么原始网表文件格式是什么?

    此外、TI-PSPICE 似乎会收到一个包含所有 SPICE 建模数据的包。 但是、正如我最初所写的、KIAD 原理图目前没有任何关联的 SPICE 模型;因此、我预计 在将 KIAD 原理图导入 TI_PSPICE 工作区后会替换 TI_PSPICE 工作区中的器件/组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    请 将您的 KIAD 原理图转换为网表并与我分享吗?

    我还需要知道该文件中这些网络的名称、您将连接到您将在 PSpice for TI 中绘制的其他电路。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC:

    我相信仍有一些误解:我只是想把一个现有的原理图(在 KiCad 中绘制)导入 TI-PSPICE 的原理图编辑器中。

    此时、我不打算"将[现有原理图]连接到"另一个电路、随后我将在 PSpice for TI 中绘制该电路。

    但是,由于现有的 KiCad 原理图不是专门为了 Spice 仿真而创建的,因此原理图中的符号必须链接到'models'.... 我认为在 TI-PSPICE 内建立这种联系可能是值得的。

    此外、此时(正如我在前面的电子邮件中提到的)、KiCad 可以生成至少3种不同文件格式的 Netlist。 我完全不熟悉 Netlist 格式的变化。 我不知道哪种网表文件格式会更好、更好或更理想地导入 TI-PSPICE ....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您不能直接在 PSpice 中打开 KiCad 原理图。 如果 KIAD 支持 EDIF 导出、您可以将其导入到 PSpice 中。 但是、正如您所说的、更新符号需要付出一些努力。

    谢谢、
    JC