This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010024:TIDA-010024

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/993899/tida-010024-tida-010024

器件型号:TIDA-010024
主题中讨论的其他器件:CC1312RCCStudio

在部分中

 3.1.2.1入门6LoWPAN 网状软件示例是基于 SimpleLink CC13x2和 CC26x2 SDK v2.40中的 TI-15.4传感器示例实施的。 参考设计随附的软件示例在 CC1312R MCU 上运行、以支持6LoWPAN、RPL 路由、IPv6、ICMPv6、UDP、 和简单应用。 构建软件示例的必备工具包括 Code Composer Studio v8.0或更高版本(CCStudio)以及 SimpleLink CC13x2和 CC26x2 SDK v2.40 (SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK)

 我下载 了 SDK V2.4并找到了传感器示例、但找不到6LoWPAN_mesh_ti_15.4_cc1312_ti_rtos_ccs 示例。  

 可以帮我实现相同的效果吗?  

 此致

ASP