This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27526 .lib 文件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/994385/ucc27526-lib-file

主题中讨论的其他器件:UCC27526

尊敬的


UCC27526的.lib 模型只有在 GND 被连接至仿真器 GND 时才起作用。 如果我将 UCC27526模型的 GND 连接到一个不同的电压电位(乙醚悬空或固定电位、除非直接连接到仿真器的 GND)、此模型停止工作。 我尝试 用一个电压发生器0V 来"提升" UCC27526的电压电势、但是它仍然不起作用。  如何 避免此问题。 我正在使用 LT Spice。 对于其余的 TI .lib 文件、LT SPICE 工作正常。

谢谢、  

Zajc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zajc、

    感谢您的联系。

    我们的缓冲器模型不支持浮动条件、因为 GND 基准连接到真正的 GND 0V。  因此、模型将不支持此配置。  

    作为权变措施、您只需使用一些分立式晶体管实现推挽配置、即可在栅极提供/灌入电流(我假设您正在驱动功率晶体管)。

    谢谢。

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamadou 先生:  

    感谢您的回答。  由于触发悬空和 GND 功率晶体管之间的时序差异、因此很难实现推挽配置而不是 UCC。  是否有办法 使模型 uf UCC 不必连接到真正的 GND?

    最棒的  

    Zajc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zajc、

    感谢您的跟进。

    我将在24-48小时内返回。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zajc、

    我还需要更多时间、我应该在 COB 星期五之前回来。

    同时、我已向您发送了一份朋友请求 、我将单独与您联系。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamadou 先生:  

    您是否找到了任何解决方案?

    此致、  

    Zajc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zacj、您好!

    感谢后续行动。

     您可以在 IC 的输入和输出引脚上使用具有外部电平转换器的模型。  可以通过使用电压控制电压源(VCVS)将模型输入与目标信号连接来完成电平转换。

    对于输入引脚、VCVS 的正输入端子连接到目标信号、其负输入端子连接到接地引脚。

    同样、在输出端、引脚以0V 为基准、这也需要使用 VCVS 将它们向上移动新的"接地"值、以建立所需的浮动条件。

    希望这能解决您的问题。

    最棒的

    Mamadou