This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于地震应用的8通道 ADC 选项。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/997801/8-channel-adc-options-for-seismic-applications

主题中讨论的其他器件:ADS1278ADS1284

大家好、

我一直在寻找 用于地震应用的8通道 ADC 选项、我发现 ADS1278非常适合这些用途。 但是、ADS1278的 SPI 似乎没有从器件选择引脚。 我需要一个包含它的选项、因为我需要读取24个通道。 我想在同一个 SPI 中使用三个 ADS1278来实现这一目的。  

 是否有人可以推荐 TI 提供的可满足我需求的选项?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiago、

    ADS1278支持菊花链模式、允许在单个 SPI 总线上使用24个通道。  由于最大 SCLK 限制、这限制了每个 ADC 的最大数据速率。

    ADS1278数据表中的表15显示了针对不同配置可用于菊花链的最大通道数。  对于24个通道、您将需要使用低速模式、该模式的最大输出数据速率为每通道10.5ksps。

    我们还有专门针对地震进行优化的 ADC;ADS1284就是其中一个例子。  它具有多路复用器、最多可支持两个通道、但是单个 ADC 内核。  尽管它是单个 ADC 内核、但它包含可减小解决方案尺寸的 PGA。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用