This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01622:L3耦合电感器不适合电路板上的实际尺寸

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/997777/tida-01622-l3-coupled-inductor-does-not-fit-to-the-actual-foot-print-on-the-board

器件型号:TIDA-01622

大家好、

你好。  

我对 TIDA-01622.L3中的 BOM 与电路板上的实际尺寸不符有疑问。  

器件型号: 744822120

指示符:L3

封装参考:17 x 12 x 20.5mm

请检查此部件是否符合要求、或者是否需要更换? 谢谢你。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    744822120是我们从 Wurth 获得的共模扼流圈、请联系他们了解更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    感谢您的回复、我将通知客户联系制造商(Wurth)以解决此问题。  

    此致、

    Jonathan