请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01622 大家好、
你好。
我对 TIDA-01622.L3中的 BOM 与电路板上的实际尺寸不符有疑问。
器件型号: 744822120
指示符:L3
封装参考:17 x 12 x 20.5mm
请检查此部件是否符合要求、或者是否需要更换? 谢谢你。
此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我对 TIDA-01622.L3中的 BOM 与电路板上的实际尺寸不符有疑问。
器件型号: 744822120
指示符:L3
封装参考:17 x 12 x 20.5mm
请检查此部件是否符合要求、或者是否需要更换? 谢谢你。
此致、
Jonathan