This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TCA9546 (采用 PCA9306系列模型)在仿真中的设置的说明

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/996858/regarding-the-setup-of-tca9546-with-pca9306-series-model-in-the-simulation

主题中讨论的其他器件:PCA9306TCA9546A

你好

非常感谢您过去提供的所有反馈。

我对仿真设置有几个问题。

在我们的系统中、我们有两个 TCA9546、第一个(在主器件旁边)将转换电压电平、第二个(在从器件旁边)将保持电压电平。

首先、  在我看来、PCA9306的 pass FET 模型将在我进行一些仿真后实现电压转换。

因此、对于数据写入(从主器件到从器件)、 第一个 TCA9546应使用 PCA9306_IO_33_S、它 可以将电压从某个电压(可能是1.8/2.5/5V、现在我们使用1.8V)更改为3.3V、对吧?

对于读取的数据(从从器件读取到主器件读取)、 由于它是1.8V 主器件应用、我选择  了 PCA9306_IO_18_S 电压转换模型来将电压转换为1.8V、对吧?

请帮助检查以下设置是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您是否正在运行 IBIS 模型仿真?  

    我认为您的写模拟和读模拟都应该使用底部的图示(读图)。 TCA9546在技术上无法正常工作(不支持3.3V Vcc 并提供低至1.8V 的电平转换)、您需要 Vcc 上的1.8V 电压来支持高达3.3V 的电压、而不是另一种方式。 就串联模型而言、1.8V 模型还会为您提供"更糟"的情况。  

    这是否能回答您的问题?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    是的、我将使用 HyperLynx 中由我修改的 IBIS 模型运行仿真。

    我们应该检查在设计中使用的是 VCC、我们可以选择相应的模型。

    然后、

    在板1上、VCC 为1.8V、我们应使用1.8V IO 开漏并使用 PCA9306_IO_18_S 进行数据写入和数据读取。

    在板2上、VCC 为3.3V、 我们应使用3.3V IO 开漏并使用 PCA9306_IO_33_S 进行数据写入和数据读取。

    正确吗?

    此致、

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    没错。  

    我猜您正在使用 PCA9306模型、因为我们目前没有适用于 TCA9546A 的系列模型。 在我们更新 TCA9546A IBIS 模型以包含串联模型之前、这可能是目前最好的替代方法。

    -Bobby