主题中讨论的其他器件:LMK04828、 ADC12DJ3200EVM、 LMX2594、 TIDA-01021
您好!
我遵循"TI Designs:TIDA-01023适用于雷达和5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计"为 ADC12DJ3200EVM 电路板计时。 本文档指示在 TICSPro 中加载"1023_LMK04828EVM_Master_3GREF_300MOut_37.5MSync_Output_Distribution .TCS"、以便在分配模式下对 LMK04828进行编程。 我希望修改此文件以使用2GHz 参考、并允许在 DCLKout4和 SDCLKout5上使用第三个从时钟板。
此外、该文档指示在 HSDC TID GUI 中加载"1023_BRDx_LMK04828_300MREF_300MFCLK_37.5MSYSREFcfg"。 我已经拥有适用于 ADC12DJ3200EVM 板的时钟板的固件、因此我希望附加固件经过修改后可与 LMK04828参考源配合使用、 尽可能保持输出时钟不变、以便我可以继续对 LMX2594和 ADC12DJ3200EVM 板使用相同的固件。 我还连接了我当前正在使用的 LMX2594固件。
谢谢、
Alex
e2e.ti.com/.../1021_5F00_JMODE0_5F00_LMK04828_5F00_10MREF_5F00_200MFCLK_5F00_10MSYSREF.cfg
e2e.ti.com/.../1021_5F00_JMODE0_5F00_LMX2594_5F00_A_5F00_B_5F00_2GCLK_5F00_10MREF_5F00_10MPFD.cfg