This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMTV70EVM、Tiva C 系列 TM4C123G LaunchPad EK-TM4C123GXL

Guru**** 2391845 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, LMT70EVM, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/995659/lmtv70evm-tiva-c-series-tm4c123g-launchpad-ek-tm4c123gxl

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLLMT70EVMLMT70

早上好、

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

根据过去的项目、我可以自行处置产品、但我不确定这是否适合 上述系统的传导。 更详细地说、我已经拥有以下产品:

  • TIVATM C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL
  • LMT70EVM (温度传感器)

因为我根本没有设计经验。 我想向我详细 介绍一下如何连接上面提到的两个有线或无线元件。 也就是说、我想了解一些有关如何  通过微控制 器 TIVATM  C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL 查看和操作温度传感器(LMT70EVM (温度传感器))的信息

(将连接到计算机)

此致、

Sotiris Katsimentes

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutiris、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注温度和湿度感应。 我将进一步研究这一点、并在周一结束时返回给您。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutiris、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注温度和湿度感应。

    对于体温感应应用、LMT70EVM 是一个不错的选择。 强烈建议阅读 LMT70EVM 用户指南 、了解如何设置该指南以与计算机通信。 EVM 上的 LMT70通过模拟输出将其温度读数输出到同一电路板上的 MSP430 ADC 输入、该输入通过 USB 与计算机通信。 EVM 的工具页面包含所有技术文档、可在以下位置找到 :www.ti.com/.../LMT70EVM。  

     微控制 器 TIVATM  C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件的工具页面可在以下位置找到 :www.ti.com/.../EK-TM4C123GXL。 在此页面上、您可以找到 LaunchPad 入门的所有技术文档。  

    谢谢、

    Chris