This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010056:MSP430FR2355

Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/996452/tida-010056-msp430fr2355

器件型号:TIDA-010056

大家好、团队、  

我们在输出侧获取电压。 我们已将灯负载连接为三相。 但是、当我们使用电位计时、我们看不到 PWM 占空比的变化。 我们已将灯负载连接为三相。 理想情况下、当我们进行变容时、灯的电位计亮度应降低。 但它不是。 我们使用 Arduino 生成的霍尔传感器信号(50%占空比和120相位差三相)。驱动器 IC 使用 DRV8353RH。 TI 为 TIDA-010056提供的代码。 在调试程序代码时、我们发现当我们改变电位计时、代码中使用的 SPED_REF 变量不会改变。 为了检查 SPED_REF ADC 引脚是否正常工作,我们编写了一个代码将 SPED_REF 读取为 ADC,并且它工作正常。 但在我们的主代码中、它不会改变。  

请帮助我们解决此问题。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我能在这里为您提供什么帮助。 我不熟悉电机驱动器。   

    应用程序代码在发布到我们的网站之前应该已经过测试。 它应该在功能上工作、我在代码中看到它正在使用 ADC 来捕获 SPED_REF。  这意味着它不会改变? 您认为这是硬件问题还是软件问题? 如果您认为这是一个软件问题、能否在 ADC 中断服务例程代码中添加断点并检查代码是否运行到其中?

    此致、

    现金 Hao