This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21278:关于最大输出电流和测量

Guru**** 2925740 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/995074/pmp21278-about-max-output-current-and-measures

器件型号:PMP21278

大家好、团队、

我收到了客户关于降压/升压控制器的问题。 如果您能给我们一些建议、我将不胜感激。

客户愿意为其系统使用降压/升压控制器、并认为 PMP21278具有最接近其系统的规格。  但最大输出电流为25A、其要求为30A。

我认为 这款25A 与热量有关、但如果采取任何措施、它们是否能够在高达30A 的电流下工作? 如果是、它们应该改变什么?  如果这是不可能的、请告诉我一个可以使用的推荐电路。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 此设计的主要限制是热性能。 如果您决定在更高功率下使用该设计、还需要查看功率级元件的电气应力、并相应地调整这些值。 这是一个设计过程、超出了论坛的范围、无法提出该级别的设计建议。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    因此、如果客户调整这些值并在实际设计过程中进行热测量、他们可以在25A 或更高电流下操作。

    我向客户介绍了 PMP21278,并提供了您的反馈,他们似乎愿意将其视为候选人。 感谢你的帮助。

    此致、

    梁太郎福井