This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01350:TIDA-01350 TINA 仿真

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01350, OPA858, LMH5401, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/996129/tida-01350-tida-01350-tina-simulation

器件型号:TIDA-01350
主题中讨论的其他器件: OPA858LMH5401LMH32401

尊敬的工程师/团队

您是否愿意分享有关 TIDA-01350的 TI-Tina 仿真原理图?

我想弄清楚 OPA858和 lmh5401在高速线性/低噪声应用领域中作为跨阻放大器的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    最大的考虑因素是您是需要差分配置还是单端配置。 下面是您可以使用的 TIDA01350电路模板。

    最棒的

    Sam

    e2e.ti.com/.../TIDA-01350.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam。

    我将使用此功能运行仿真、并为低信号、高动态范围和低噪声考虑找到最佳解决方案。 实际上、LMH32401是另一个选择、但仍在继续... 电路配置并不重要。 LMH32401+LMH5401可能更好...

    再次感谢 Sam。