This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00639:TIDA-00639

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/995493/tida-00639-tida-00639

器件型号:TIDA-00639
主题中讨论的其他器件:OPA333

大家好、

与 R1和 OPA333电路的其他电阻器相比、感测电阻器需要较小。 但是、如果我需要增加感应电阻器、如果需要测量小负载电流、该怎么办?

您的建议是什么?

谢谢、致以最诚挚的问候- Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如果电流很小、则可以按相同的因子缩放电路中的所有电阻器。 它将在检测电阻器和其他电阻器之间保持相同的比率。

    此致、

    Salil