This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可穿戴传感器-持续监控重要的生物医学参数

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, EK-TM4C123GXL, LMT70EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/994530/wearable-sensors-continuous-monitoring-of-vital-biomedical-parameters

主题中讨论的其他器件:ADS1293EVM、 EK-TM4C123GXL、 LMT70EVM

早上好、

 

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

根据过去的项目、我可以自行处置产品、但我不确定这是否适合 上述系统的传导。 更详细地说、我已经拥有以下产品:

  • ADS1293EVM
  • TIVATM C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL
  • LMT70EVM (温度传感器)

首先、我希望您帮助我选择合适的模拟前端 我很清楚、为了能够综合监控所有这些重要的生物医学参数、我需要不止一个模拟前端 因此、我想建议我使用这些功能所需的 analogueσ 正面 endσ、并告诉我是否可以同时将模拟前端与上述微控制器连接、或者我是否会遇到问题 ??

此外、由于我在设计患者监护系统方面没有任何经验、我希望您详细地告诉我我需要的其他设备、或者指明一个类似的模型、以帮助我。

此致

Sotiriοs Katsimentes