This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00394:tps3701

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/993911/tida-00394-tps3701

器件型号:TIDA-00394

是否有针对公式2问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的是这篇旧的 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718373/tida-00394-calculation-of-capacitor?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDA-00394#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该文件中有错误。 我想我找到了原始设计师、并与他一起检查我认为需要进行哪些更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    为了使次级路径导通、Q3A 和 Q3B 都必须导通、以便建立从 VSEC 到 VOUT 的路径。  需要多长时间取决于下面显示的电压(Vx)。  PMOS 开启的基本公式为 VSG > VTH。  出于自变量考虑,为了使 Q3A 和 Q3B 导通,Vx 需要是肖特基二极管(BAS40W-05-7-F)的 VSG +(I*R6)+压降,我们假设它只是-2VTH。

    RC 时间常数的电压公式为 V (t)= Vo*(1 - e^(-t/RC))。  目标是计算两个 PMOS 器件(Q3A 和 Q3B)打开所需的时间。 如果我们设置 V (t)= 2VTH、则可以求解时间(t)。  请参阅以下内容:

    -2VTH = Vo*(1 - e^(-t/RC))

    Vo、VTH、R 和 C 的值是多少?  Vo 是电压 VSEC*(R8/(R6+R8))或 Vx。  Vth =-2V (典型值)、见 PMOS 数据表。  R 是在 Vx 上看到并查看原理图的电阻、R =(R6||R8)。  C 是 Q3A PMOS 器件栅极的电容。  要获得 VTH 和 C、您需要查找 SI3993DV-T1-E3。 查看 PMOS 器件的数据表、3.6V VDS 下的栅极电容(Ciss)约为~240pF。  为什么是3.6V?  次级电压为14.4V。  当一次侧电压 UVLO 设置为10.8V 时、施加二次侧电压。  

    计算公式并求解(t):

    T =-[(R8*R6)/(R6+R8)]*(Ciss)*(Ln (1+(2VTH/(VSEC*(R8/(R6+R8)))

    T =-(249.5k)*(240pF)*(Ln (1+(2*(-2V)))/(14.4V*0.5)

    T = 48.56us

    我希望我已经回答了你的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    很高兴能提供帮助。  祝你好运!