This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/993753/tida-01606-tida-01606

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:AMC1306M05

尊敬的所有人:

将电流控制环路与 TINV_LAB 3一起使用时、输出电流中存在高振荡。 我们将反馈电流从以下部分传输到 LEM 传感器、

101 #define TINV_SDFM 1.
102 #define TINV_ADC 2.
103 #define TINV_CURRENT_LOOP_SENSE_OPTION TINV_SDFM  //我们使用 了 TINV_ADC  

  • 受控电流变稳定、由此得出的结论是 AMC1306M05不工作。  
  • 我们检查了时钟输入和 SD_OUT 并发现信号(20MHz 时钟、位流)正常。

如果应连接引脚 AIN 和 GND_2、请提供建议、因为我们发现一些线程讨论此问题。

谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AMC1306M05 解决方案非常好、您在这里不会遇到任何问题。 我们已使用此解决方案在逆变器和 PFC 模式下对控制环路进行了全面测试。  

    请使用最新的原理图文件。 我可以从您上传的原理图中看到一个排印错误。 GND_AMC 节点悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我们发现它是浮动的、原理图问题已填充到 PCB 中、我们将对其进行修复。 我认为这应该在在线设计文件中修复。

    谢谢你。