请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我们正在开发与汽车安全相关的产品、并且需要知道 TI TINA 仿真工具是否已通过您自己的认证、这是 ISO 26262第8部分第11节"软件工具使用信心"流程的一部分。
有人对此有任何信息吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在开发与汽车安全相关的产品、并且需要知道 TI TINA 仿真工具是否已通过您自己的认证、这是 ISO 26262第8部分第11节"软件工具使用信心"流程的一部分。
有人对此有任何信息吗?
您好 Ian、
感谢您对 TINA 的查询。 由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理 。
DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这是 TINA 支持的最直接方式。 请在问题解决后通过回复通知。
此致、
~Leonard